This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0987万:BLDC电机微调

Guru**** 2439240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/635110/drv10987-bldc-motor-tuning

部件号:DRV1.0987万
主题中讨论的其他部件: DRV1.0983万

我以前使用DRV1.0983万,现在使用DRV1.0987万,而调谐发现4个新参数,实际影响启动和峰值功率性能。

由于我对以下参数不是很了解,并且想知道如何进行调整,所以请您解释一下BLDC电机的参数。

我已经阅读了调整指南和数据表,但无法理解,因此需要您的帮助。

新参数包括:

设备选项:

1>转换速率

2>占空比限制

3>速度频谱调制

4>温度警告操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rocky:

    1.转换速率,如果遇到EMI问题,您需要降低此设置的速度。 我会推荐最快的效率最高的酒店。

    2.工作周期限制-这确实取决于您的应用需求。 如果您对速度销到占空比没有特定要求,我建议设置01。

    3这是另一个用于改善EMI的工具,如果您没有EMI问题,我们建议您不要使用精子频谱

    4.温度警告操作-如果您正在使用DRV1.0983万,并且想要相同的行为,我建议您“无当前限制”

    我希望这能有所帮助。

    谢谢!

    SEIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seil您好!

    感谢您的回复。 根据您的建议,我一直遵循以下设置:

    转换速率= 120V/us。

    占空比限制= 10 % (0 % 低于1.5 %)//我正在使用基于I2C的速度控制选项

    扩频调制=无 扩频调制。

    温度警告选项=警告时无电流限制。

    我将进一步尝试并告诉您结果。

    我还有一个疑问是,有时我观察 到持续的噪音(每半秒延迟重复的噪音 ,即IPD噪音),GUI中没有显示错误,但它会挂起,就像如果我更改GUI上的一些参数设置,就不允许我这样做。

    此问题仅与IPD启用案例有关。

    通过使IPD电流阈值保持在2A以下可解决此问题。

    但增加了IPD失败的机会。

    我还有什么可以调整以提高阈值的呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上面注释中添加的一点是,在噪音为当前限制锁定0时,刚刚检查了错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    落基,

    您能否以2.2V从外部驱动V1P8引脚并查看问题是否消失? 我想了解高电流切换事件是否会在不同的接地上产生不同的电压,从而导致V1P8V UVLO问题。

    谢谢!
    SEIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rocky:

    让我从我的角度讲清楚,因为您的解决方案对我来说有点不清楚。
    我的问题是
    第一点是
    IPD在DRV1.0983万的3.3A三态下工作非常有效,但在1.0987万中,IPD故障显示过电流错误,并且连续出现类似"东通"的声音,而在DRV1.0983万中,我从未观察到这种声音。
    第二点是
    如果我保持电流阈值小于2A,此问题将得到解决。 此外,在断开状态下,它可与3.3A成功配合使用。
    为什么会这样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,这是一个多岩石的地方,等待您的重播。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    落基,

    我的想法是,将较高电流泵入电机驱动器会产生接地回弹,并导致1p8V的UVLO。

    谢谢
    SEIL