This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:DRV2700EVM波形问题。

Guru**** 2436260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/633437/drv2700evm-drv2700evm-waveform-issue

部件号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他部件:DRV2700

DRV2700 EVM输出电路如下所示:

我的设置如下:

  1. 增益:28dB
  2. kΩ 电压设置:23 V 50 µ V/ JP2开路/JP3 开路/JP4 开路
  3. FS:2.5KHz。
  4. 工作负荷:50 %

按以下方式测试波段:(无负载):CH2:OUT1 CH3:OUT2   

我的问题:

输出波形的噪声 导致蜂鸣器在接通时间内发出不同的声音。

 是否 可以通过修改滤波器来修改输出波形。 电路如下所示,或者还有其他解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许先生,您好!

    我把你的帖子转到了Haptic论坛。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hsu,  

    您是否使用来自MSP430 PWM的输入信号来控制具有压电控制台的DRV2700EVM? 或者您是否有外部模拟输入? 外部模拟输入绕过EVM上的输入滤波器。  

    EVM上的输入滤波器实际上是用户指南的8.2 Tm2部分中所示的滤波器。  

    电流滤波器在2.5 kHz时的衰减约为-22 dB (参见图21)。 如果您使用图18中建议的滤波器,在2.5 kHz时,滤波器的衰减仍为-18 dB左右,因此这将有所帮助,但您可以考虑更进一步地修改滤波器,并使角频率更接近2.5 kHz。 修改输入滤波器将更改输出波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWM到原始MSP430。
    应如何修改滤波器(2.5kHz,负载50 %)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Hsu,

    您行驶的负载是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brouwer,
    没有车衣,
    客户希望使用SMA-21 (蜂鸣器)作为负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果将两个3.3k电阻器更改为1k,则角频率将更接近3.3kHz。 但经过进一步考虑后,噪声可能来自单端输出实现,而不是输入滤波器。 如果您使用差分输出配置(如下图14所示),则输出信号的噪声应较小。  

    希望能有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户想要获得2相信号(相位差为180度)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许先生,您好!

    滞后升压转换器使用自振电路。 这意味着在将耦合到输出的升压电压轨上会有一些纹波电压。 如果您使用差分输出,则会取消纹波。 如果您使用单端输出结构,您可以执行一些操作来减少纹波,但始终会有一些纹波电压。
    为了减少波纹,您可以在输出上添加电容(负载应增加电容),也可以在升压电压轨(BST引脚)上添加额外的电容。 在升压电压轨上添加电容将增加启动时间,因为BST盖充电所需的时间更长。