This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用两相步进电机驱动

Guru**** 2436250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/635726/two-phase-stepping-motor-drive-recommendation

我要使用电机。 型号为42HS4823A4两相步进电机。驱动设计方案TI是否适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Meng Jeffrey,

    是的,驾驶计划是合适的。

    电机驱动器的系统电压是多少?
    您是否需要电动机的全电流(2.3A)? 如果不是,所需的RMS和峰值电流是多少?
    请参阅步进电机驱动器选择指南: www.ti.com/.../products.html