This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:高侧安全门上的驱动器输出信号

Guru**** 2436240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8704, DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/635097/drv8704-output-signal-of-the-driver-on-high-side-gate

部件号:DRV8704
主题中讨论的其他部件: DRV8320

您好,  

我目前正在做一个项目,我有一个拉丝直流电机,需要通过微控制器,驱动器和H桥来控制。  

微控制器和H桥已经实现了,但驱动器是我卡住的地方。  

所需信息:  

H形电桥:  

- Vcc (H形电桥和电动机上的电源):48V直流

-电机电流(5A连续)  

- MOSFET栅极电源电压:+-20V直流

—MOSFET Vgs (th) 4.0V   

*请注意,所有MOSFET均为N通道。  

我选择了一个电机驱动器DRV8704DCPR (如组件所示)。

我的问题是,这款驱动器能否驱动我的MOSFET而不会将其吹起。 我已经阅读了数据表,但我对输出电压不太确定。 电压感应可测量高端MOSFET电源上的电压并调整高端MOSFET上的信号,但充电泵将产生的输出信号是什么? 电压是否为:Vcc + Vgs (th)= 48 + 4 = 52V? 还是在20V直流电压下进行控制?  

我希望我的问题是明确的,并提供了所有必要的信息,如果不是,请告诉我。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashu,您好!

    该器件设计用于在高侧和低侧FET上提供小于12V的Vgs电压。 您可以在电气特性中找到数值,如Vouth和Voutl。

    在VM = 48V时,DRV8704充电泵电压(VCP)将约为58V。 当高侧FET打开时,Vgs将高于VM ~10V。 当高侧FET关闭时,栅极和源连接以生成Vgs = 0V。

    DRV8320数据表 www.ti.com/.../drv8320.pdf的图10中提供了高侧FET连接的良好示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:  

    解决了!!

    非常感谢您的快速回复,并对我迟到的回复表示歉意。  

    我想我不理解安全门驱动器和充油泵之间的连接,但通过您的回答,我能够理解这一点。  

    我认为我需要最后一个解决方案,您已经为我提供了。  

    再次,非常感谢:)