This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:DRV8308参数调谐

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/635306/drv8308-drv8308-parameters-tuning

部件号:DRV8308

大家好

我正在帮助客户调整DRV8308的参数,并遇到需要您帮助的几个问题:

VIN=24V,使用3个单端霍尔输入 ,在时钟频率模式下工作。

  1. 我发现当CLKIN低于30Hz时,FGOUT (设置为输出U HALL信号)信号频率与CLKIN信号的频率不匹配(无法锁定速度)
  2. 我能否同时启用旁路滤波器和禁用旁路补偿器 ?(在许多情况下启用旁路补偿器时,电机无法启动。)
  3. MOD120的用途是什么? 此参数是否仅用于180次换向?
  4. 霍尔传感器补偿(相对于"提前"寄存器)是否仅在180次换向中激活?
  5. 闭环速度控制是否只能 用于180次换向? 使用DRV8308,我们能否实现低至400 RPM的转速?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:

    您可以匹配的最低CLKIN频率是多少? 电动机是否能够以30Hz的频率工作?

    您是否尝试过使用文档 www.ti.com/.../slvua41e.pdf进行调整

    您是否阅读过数据表的9.3 部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    是的,我已阅读数据表中的9.3 部分。 据说DRV8308经过优化,使速度回路在50Hz-6.7Khz下运行。

    在  频率低于50赫兹的情况下,似乎无法锁定速度。

    另一个问题是:

    在DRV8308evm用户指南的2.3 部分中,IT说:

    "如果您不确定您的电机每转的霍尔U周期数,您可以通过以下方法对其进行测试:
    断开3相导线,启用DRV8308 (以应用霍尔电源),探测霍尔U测试点,
    用手将电机旋转360°,同时计算循环次数。
    "

    我使用这种方法来确定我的马达杆。 但在测试之后,我的EVM似乎已损坏。 当我将VM应用到板上并启用门驱动器时,故障信号LED会一直亮起。 您对发生的事情有什么想法吗?