This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:要求提供DRV2506校准设置建议'的振动强度太强

Guru**** 2436210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/635489/drv2605-asking-for-the-drv2506-setting-suggestion-for-calibration-s-vibration-strength-too-strong

部件号:DRV2605

大家好,

据报告,在自动校准过程中,振动强度过大。
是否可以在校准期间减少振动,但仍然确保在校准完成后触发执行位时触感仍然很强?

这是客户设置。

注册名称
注册地址
已设置值
反馈_Ctrl
0x1A
0xC6
额定电压
0x16
0x3e
外径卡箍
0x17
0x89
控制4 (自动校准时间)
0x1E
0x30
控制1 (驾驶时间)
0x1b
0x93
Control2 (样本消隐显示时间)
0x1C
0xEA
 

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户应调整外径锁模寄存器(0x17)。  在闭环操作期间,执行器反馈允许在自动超速和自动制动期间输出电压高于额定电压。 OD_clamp[7:0]位(在寄存器0x17中)设置一个锁模,以使自动过速受到限制。 OD_clamp[7:0]位始终代表允许的最大峰值电压。

    客户应参考 数据表的7.5 .2.2 部分中的公式 以了解值,然后从此处降低值,直到在自动校准期间达到所需的强度。 调整此寄存器将为校准前后的最大电压设置一个边界,因此它将影响自动校准程序和正常操作。 校准期间,可以将振动强度降低至正常操作的振动强度,但不能降低。 换言之,校准和正常操作的振动强度可以相同,但它们无法设置设备,使校准程序的振动比正常操作更弱。 这是因为在校准期间,设备将在OD_箝 位设定的最大电压下运行。  

    希望能有所帮助! 如果您还有任何疑问,请告知我们。