This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8846:全步进模式的最大步进速率是多少?

Guru**** 2436210 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/635309/drv8846-what-is-the-maximum-step-rate-for-full-step-mode

部件号:DRV8846

大家好,

我计划使用DRV8846驱动双极步进电机,全步进模式, 无微步进。
在数据表(第6.6 章)中,它表示最大步进频率( fSTEP)为250 kHz。 在6.3 章节中, 还有一个 ƒPWM Ω,同样最大250 KHz


我可以获得的最大机械步进频率是多少? (电动机数据表中的pps参数)

谢谢你  

AAB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aab,

    一些电机制造商在电机数据表中提供了此信息。 如果提供,通常会列出所用的电压。

    最大机械步进频率取决于许多因素,例如系统电压,每转电机步数和电机电感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    非常感谢您的回答。 我想了解的是应用于DRV8846步进输入的信号频率与绕组输出(AOUT1,AOUT2和BOUT1,BOUT2)上信号频率之间的关系,这将确定电机的实际步进速率。

    假设我需要1000步/秒,全步模式。 我认为绕组输出上的信号应该如下图所示:
    howtomechatronics.com/.../Full-Step-Drive-Mode.jpg

    当然,脉冲的占空因数将取决于当前控制设置。 我认为绕组输出上的信号频率应该是1000/4=250 Hz (在全步进驱动模式下,绕组信号的整个期间有4个电机步长)。 如果我错了,请更正我。

    我应该如何应用于DRV4486的步进输入,以使电机达到1000步/秒?
    步进输入和绕组输出上的信号的一些示例图形将非常有用。

    谢谢你。
    AAB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aab,

    如果在全步进模式下需要1000步/秒,步进输入频率应为1kHz。

    每升高一个将使内部分度器(参见数据表的表3)移动一整步。 分度器的这一变化将根据分度器表调整电流,从而使步进电机移动一个完整的步进。

    请注意,步进电机通常需要加速和减速配置文件以保持同步。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    再次感谢。

    最后一个问题:步进输入频率的上限是250 kHz。 假设我需要5000 pps,因此步进输入为5 KHz。 如果绕组的电感足够低,输出是否能够处理?

    我想PWM关闭时间也会产生影响,但10 μ s关闭,假设40 μ s仍为20 kHz,因此应该能够以5000 pps的速率驱动,您怎么看?

    此致,

    AAB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aab,

    是的,输出可以处理步进输入上的5kHz信号。 输出将在步进引脚的每个上升边缘驱动至新的电流水平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Rick,非常感谢您的帮助。
    周末愉快!