This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万:启动时的OCP功能

Guru**** 2436240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634040/drv11873-ocp-function-at-start-up

部件号:DRV1.1873万

你(们)好

请您就以下问题向我提供您的专业知识吗?

如果RCS为3.3千欧,则在启动时OCP阈值将设置为3A (典型值)。

根据数据表,100 % 占空比输出将在启动时应用于电机。

因此,相位之间的电阻值(U V W)将为VCC / Ilimit作为最大值。

例如,假设12伏VCC和1欧姆U-W电阻,12安将流向电机,然后OCP将正常工作,电机旋转将失败。

如果相位电阻为6欧姆,则电流可以是12/6 = 2A,因此OCP在启动时不起作用。

因此,VCC取决于电动机的相位电阻。  我的理解是否正确?

如果正确,是否可以通过外部电路增加相电阻以避免启动时出现OCP?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,na na78,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。

    最佳,
    -Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Na na78,

      "在过流保护期间,DRV1.1873万仅限制电动机的电流,它不会关闭操作",如数据表中所述。 我们将在启动时更新OCP功能的数据表。

      如果您有更多顾虑,请随时告知我。 谢谢你。

    再次感谢,

    珍妮特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Janet

    感谢您的回复。

    我了解在过电流保护期间,设备不会关闭操作。
    这在数据表中已经描述过,我可以参考。

    此外,我还可以参考数据表中的以下说明。

    '在电动机起动期间,过流水平增加到1.5 乘以RCS设置的值。 如果过流
    在启动过程中触发保护,电机将无法启动。'

    您的意思是不正确吗?
    您能否指出应在数据表中更新哪个部件?


    如果在启动过程中假定使用OCP,我相信可能会出现以下情况。
    (作为前提,启动电流应受Ilimit x 1.5 设置的值的限制。)

    1)电机启动
    2)电机启动过程中检测到过弯,并进入OCP
    3)电机将停止启动,因为顶部MOSFET将关闭,底部MOSFET将保持打开。
    4)电机电流将停止流动,并低于限值
    5) OCP不会关闭设备,因此电机再次进入启动顺序

    我认为“3”的情况是“电动机不能起动”。

    请您向我们提供您的观点吗?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    na na78

     我们希望更新有关"如果在启动过程中触发过电流保护,电机将无法启动"的数据表。

     根据我的理解,"电机将继续运行,如果 需要超过1.5 * 6600/RCS启动电流,只需将启动电流限制为1.5 * 6600/RCS即可。

    谢谢!

    珍妮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Janet

    感谢您的回复。

    如管脚功能表中的信息所示,CS如下所示。

    「如果MOSFET的电流高,则该部分会关闭顶部的PWM MOSFET,并保持底部的MOSFET开启,从而进入过流保护模式。」

    我认为此操作会导致电机启动失败。

    电机启动时是否未应用此操作? 还是不能随时应用?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Na na78,

     今天,我对电机进行了"达到电流限值"与"无达到电流限值"的测试。 请参阅附件。

        在针表中观察到行为,但 在达到电流限制的情况下不会导致启动问题。

    希望此帮助。/CFS文件/__key/communityserver-discussions-组件文件/38/1.1873万_5F00_No_5F00_and_5F00_hit_5F00_current_5F00_limit.docx

    谢谢!

    珍妮特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Janet

    感谢您的回复和信息。
    让我提一下。

    感谢您的大力支持。

    BestRegards