This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:CP1和CP2之间的电容器

Guru**** 2436250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634649/drv8840-capacitor-between-cp1-and-cp2

部件号:DRV8840

您好,

我们的客户使用DRV8840,对CP1和CP2之间的电容器有疑问。

客户使用电容器0.01uF,0402部件。

电容器的特性如下所示。

e2e.ti.com/.../characteristics_5F00_of_5F00_capacitor.pdf

客户关心直流24V偏压下的电容。

我检查了DRV8840的EVM。

TI使用由KEMET制造的0.01uF电容器。 我研究了这个电容器的数据表,但没有任何特性。

是否可以使用客户选择的电容器?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    很难确定电容器上的直流偏压是否会影响充油泵的运行。 由于该电容器是飞线电容器,其电压将持续充电和放电。

    EVM中使用的电容器具有10 % 容差,数据表建议使用低ESR陶瓷电容器。 如果你符合这些要求,我认为应该是好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James-San,

    感谢您的回复。
    我明白了。
    我会建议客户进行足够的评估。

    谢谢!
    Naoki Aoyama