This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:连续相节点引脚电压

Guru**** 2436250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634688/drv8870-continuous-phase-node-pin-voltage

部件号:DRV8870

在DRV8870的数据表中,定义了“连续相节点引脚电压”:最小值-0.7V;最大值VM+0.7V

是否必须将输出插针的电压限制在 该额定值? 反电动势将产生更高的电压!

建议使用哪种保护?

托马斯·联阵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    设备的内部二极管限制输出引脚上的电压。 请注意7.2 部分的功能方框图中显示的二极管

    您在相节点处看到什么电压,您是否使用差分探针?