This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:一个相位和B相位的切频

Guru**** 2436250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634646/drv8825-chopping-frequency-of-a-phase-and-b-phase

部件号:DRV8825

您好,

内部电流控制PWM频率为30kHz (典型)。
此频率是否用于一个OSC运行的A相和B相?
或者,此频率是否与每个相位的OSC一起运行?
->换句话说,DRV8825有多少台具有OSC?

我们想知道切碎频率是否同步。
客户遇到电机逐相激励的噪音问题。

如果DRV8825有一个OSC,我认为这是由于切碎频率的波动造成的。

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    内部电流控制PWM频率为30kHz (典型)。
    此频率是否用于一个OSC运行的A相和B相?
    或者,此频率是否与每个相位的OSC一起运行?
    ->换句话说,DRV8825有多少台具有OSC?

    >>>一个OSC控制相位A和B

    我们想知道切碎频率是否同步。
    客户遇到电机逐相激励的噪音问题。

    如果DRV8825有一个OSC,我认为这是由于切碎频率的波动造成的。

    >>>根据一个周期内的电流移除量,可能会出现噪音。 如果下一个PWM周期无法注入足够的电流,则输出PWM频率可在短时间内接近15kHz。