This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:独立PWM模式问题---阀电流控制

Guru**** 2443910 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634514/drv8320-independent-pwm-mode-issue------valve-current-control

部件号:DRV8320

您好,

我无法激活 独立PWM模式(6x PWM模式与同一板上的BDLC电机一起工作)

J200和J204之间连接了一个阀门。
T202和T204将阀门切换在一起。

a)  带有TM4C的固件: I= drvWR( DRV_DRIVERCONTROL, 0x0060);........ 在范围上看起来是这样的(先写0x1060,然后读回0x0060:

DR8320交换机进入
CH1 (黄色):GLC,MOSFET T204
CH4蓝色:阀电流

D4,D5:DRV8320的"门低C"和"门高C"输入

我请您帮助我!

我在BLDC电机上使用相同的硬件,没有问题。

谢谢,顺祝商祺
Walter Hochhuber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Walter,

    您是否已禁用VDS过流监测器(详见数据表第31页)?

    使用的寄存器设置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick,

    是,位“OCP模式”

    非常感谢你们的完美服务!!!!!!!!!!!!!!


    祝你度过美好的一天!

    沃尔特