This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLDC电机驱动帮助

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634453/bldc-motor-drive-help

您好,

      我安装了450W,24V,12极,120度霍尔效应传感器,1500 RPM BLDC电机, 我正在使用 梯形技术来控制电机,当我第一次从关闭状态启动电机到打开状态时,我的电机有时运行或不运行,如果某个状态不运行,我尝试关闭MCU板,然后它开始运行, 我需要帮助,我不知道问题出在哪里? 我 检查了许多时间转换表,它看起来很好。在我的硬件中,开关MOSFET上没有缓冲电路,霍尔效应传感器线路上没有pf电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Haripankh:

    您使用的是什么器件/EVM?