This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:BLDC启动并加速旋转,但随后关闭并滑行

Guru**** 2445260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634262/drv8307-bldc-starts-and-spins-up-to-speed-but-then-shuts-off-and-coasts

部件号:DRV8307

电机加速旋转,8307输出锁模。 然后,设备失去锁定,并向下滑行至几乎停止。然后它将再次自行启动并重复此过程。 这些步骤会重复,直到我停止电机。 重复停止和启动会产生过多的电机和FET热量。我正在提供20kHz PWM。 我正在使用0.01 ohm R sense。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell:

    您是否正在使用DRV8307EVM? 如果没有,您能否提供一个示意图?
    您的系统电压是多少?
    LOCKn和设备失去锁定之间的时间是多长? 您是否正在监控FAULTn?
    您的电机参数是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用EVM。 我附上了主板示意图的艺术。 请注意,我已将FET更改为具有散热器的CDS1.8535万KCS。 我还将门电阻降低到100欧姆。  FET温度保持在100F以下。

    系统VM电压为24V。

    我正在监控故障。 这种情况并没有发生。

    锁定时间因速度和运行时间而异。

    已上传电机数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ec057c-brushless_5F00_dc_5F00_motor.pdfe2e.ti.com/.../FAN_5F00_DRIVER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1586.FAN_5F00_DRIVER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell:

    感谢您提供更多信息。 由于您未发现故障,请:

    1)检查ENABLEN信号是否有故障
    2)检查DIR信号是否有故障
    3)检查制动信号是否有故障
    4)检查VINT和VREG是否有电压降
    5)提供发生减速时的准确PWM输入频率和占空比