This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRV8303:drv8303

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/632403/compiler-drv8303-drv8303

部件号:DRV8303

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我叫Pavel。 我正在使用DRV8303进行BLDC电机控制,遇到一些问题。

我使用STM32处理器生成PWM。 在附件中,我发送了2个屏幕截图。 1-st -这些是来自DRV8303输出的脉冲(黄色-高MOSFET侧,蓝色-低侧)。

第2个 -来自半桥(黄色)和nOCTW引脚(蓝色)的输出。

电源- 24V。 如果高MOSFET打开-则输出端也应为24V。 但是,您会看到-它仅为24V峰值。 至,输出电压降至11-12V。

当我将电源电压降低到11-13V时,故障就正常了。

我不理解这种情况...

第三张图片-我的项目示意图。 请帮我解决这个问题...

谢谢!!!

1.

3.

e2e.ti.com/.../3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavel,

    您的注册设置是什么? 是否仅运行OCP_MODE报告?

    nOCTW表示您处于过电流状态。 转换时,请检查高侧和低侧FET的栅极到源电压。 随着附加电阻器与安全门串联,您可能需要一些额外的停机时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在附件的Pic1上看到高和低侧FET电压。 看起来高侧FET的栅极上存在24V电压。
    关于OCP_MODE -我在此项目中不使用SPI-interface。
    软件设置的死机时间非常大)
    您需要哪种设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavel,

    高压侧FET的电源处存在24V,然后折叠至12V。 这是过电流事件的可能指示。 监控高侧和低侧FET的栅极至电源电压可以显示您是否已接通两个FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,里克!
    我检查了高压侧和低压侧FET的电压。 我无法添加图片...
    这些都是相同的,如PIC.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavel,

    启用FET时,高侧安全门应约为35V (11 V安全门至电源)。 如果禁用高侧FET,则栅极电压应与SH_x电压匹配(0 V栅极至电源)。

    根据所使用的浏览器,您应该能够选择“插入代码,附加文件等...”之类的内容以包括范围捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    35V电压高侧安全门-在安全门和...之间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavel,

    在高侧门和GND之间,假设VM = 24V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里克!

    我与DRV8303进行了SPI通信,并提高了OC保护值。 之后-一切都开始正常工作)))))

    谢谢! 如果你打算去乌克兰——请告诉我! 我会给你买一瓶好的威士忌)))

    Pavel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavel,

    不用客气。 我们很高兴听到一切正常。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。