This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2665:DRV2665/DRV2667外部2667外部增强

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2665, DRV2667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/634201/drv2665-drv2665-drv2667-external-boost

部件号:DRV2665
主题中讨论的其他部件: DRV2667

是否可以将DRV2665/DRV2667与2667与外部升压调节器配合使用,而不是使用内部升压调节器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    是的,您只需将增强连接到PVDD线路即可完成此操作。 这是为DRV2667/5中的放大器供电的引脚。 这就是我们将BST引脚短接至PVDD引脚的原因。

    按 以下方式连接增压转换器针脚:

    REEXT -浮动

    泵-浮动

    FB - VDD

    BST -浮动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Kelly。   在此配置中,应如何处理内部升压销(SW,BST,FB,Pump,REEXT)?