This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:DRV8432驱动2 TEC

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/632178/drv8432-drv8432-driving-2-tec

部件号:DRV8432

TI专家,您好!

我们使用DRV8432单独驱动2个TECs,它应该支持加热和冷却。  在我们的设计中,DRV8432设置为模式1 (M1=M2=M3=0),具有逐周期电流限制的双全桥。

这意味着,PWM_A和PWM_B将驱动第一个全H桥,PWM_C和PWM_D将驱动第二个全H桥。 对吧?

但数据表中没有有关完整H形电桥的详细信息。 一个全H桥是否由2个N通道MOSFET和2个P通道MOSFET组成?

原因是,我不清楚如何驱动PWM_A和PWM_B 为了我的理解:

如果PWM_A =1且PWM_B =0,则TEC将在加热模式下工作(例如);

如果PWM_A =0且PWM_B =1,TEC将在冷却模式下工作;

如果PWM_A =0且PWM_B =0 (或 PWM_A =1且PWM_B =1),TEC将不工作。  对吗?

如果是这样,我只能通过PWM输入PWM_A并将PWM_B降低以控制加热级别。 但是在检查其他线程之后,似乎每个周期中PWM_B上都应该出现一个小脉冲来为引导帽充电。 正确吗?

如果是,PWM_B上脉冲的正确时隙是多少? 在PWM_A变为高电压的同时? 或者当PWM_A变为低电平时?  您是否有任何图表/图片来说明这一点?

我还看到在一些应用中,PWM_B是PWM_A的补充 这有什么作用? 这让我很困惑。

提前感谢。

巴西,

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jon,

    这意味着,PWM_A和PWM_B将驱动第一个全H桥,PWM_C和PWM_D将驱动第二个全H桥。 对吧?

    >>对于数据表的7.4 部分:
    在模式1和2中,PWM_A控制半桥A,PWM_B控制半桥B,依此类推,图8显示了全桥模式操作的应用示例。

    但数据表中没有有关完整H形电桥的详细信息。 一个全H桥是否由2个N通道MOSFET和2个P通道MOSFET组成?

    >>所有输出FET都是N通道,这就是为什么需要自举电容器的原因。

    原因是,我不清楚如何驱动PWM_A和PWM_B 为了我的理解:

    如果PWM_A =1且PWM_B =0,则TEC将在加热模式下工作(例如);

    如果PWM_A =0且PWM_B =1,TEC将在冷却模式下工作;

    如果PWM_A =0且PWM_B =0 (或PWM_A =1且PWM_B =1),TEC将不工作。 对吗?

    >>您回答正确。

    如果是这样,我只能通过PWM输入PWM_A并将PWM_B降低以控制加热级别。 但是在检查其他线程之后,似乎每个周期中PWM_B上都应该出现一个小脉冲来为引导帽充电。 正确吗?

    >>这不正确。 您需要在PWM_A上有一个小的脉冲来为引导帽充电,或从CBC电流限制中恢复。

    如果是,PWM_B上脉冲的正确时隙是多少? 在PWM_A变为高电压的同时? 或者当PWM_A变为低电平时? 您是否有任何图表/图片来说明这一点?

    我还看到在一些应用中,PWM_B是PWM_A的补充 这有什么作用? 这让我很困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    非常感谢你的快速回应:)

    所有输出FET都是N通道,这就是为什么需要自举式电容器的原因。

    -->Jon:如果所有FET都是N通道,我们是否需要考虑PWM_A和PWM_B之间的死机时间?  我还看到在一些应用中,PWM_B是PWM_A的补充 这有什么作用?

    这是不正确的。 您需要在PWM_A上有一个小的脉冲来为引导帽充电,或从CBC电流限制中恢复。

    ->Jon:在模式1中,只有PWM_A需要一个小号吗? 还是PWM_B也需要它?

    提前感谢。

    巴西

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jon,

    -->Jon:如果所有FET都是N通道,我们是否需要考虑PWM_A和PWM_B之间的死机时间? 我还看到在一些应用中,PWM_B是PWM_A的补充 这有什么作用?

    >>>无需考虑死机时间。 停机时间可防止相同输出的高侧FET和低侧FET同时打开。 这是内部控制的。 使用并行模式时,需要添加电感器或铁氧体磁珠,以防止两个输出相互冲突。
    >>>这取决于应用程序。 在步进电机应用中,使用互补输出可改变可从绕组中去除电流的速度。

    ->Jon:在模式1中,只有PWM_A需要一个小号吗? 还是PWM_B也需要它?

    >>>建议也向PWM_B提供小脉冲。 如果已激活,则需要执行此操作来复位逐循环操作。 有关详细信息,请参阅7.4 "设备功能模式"一节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Rick,

    非常感谢您的支持。

    我已获得所需的全部信息,我将关闭此TT。

    巴西,

    Jon