This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:是否为EVAL板( DRV8711EVM )提供源代码

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8711EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/633489/drv8711evm-is-source-code-available-for-the-eval-board-drv8711evm

部件号:DRV8711EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8711

TI,

计划试用DRV8711,并需要与DRV8711EVM相关的源代码。  是否可用?  位置?

谢谢!

Greg Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    它可用。 转至 www.ti.com/.../DRV8711EVM 并向下滚动至Hardware (硬件)文件。 您可以在DRV8711EVM_MSP430_source_code.zip文件夹中找到它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    谢谢!

    Greg Nelson