This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:InstaSpin实验室(proj_lab02c)测量的Rs极高

Guru**** 2353820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/633516/drv8323-instaspin-lab-proj_lab02c-measures-rs-very-high

部件号:DRV8323

尝试使用instaSPIN实验来识别电机。 达到lab02c时,在lab02b中测得的RS电机电阻约为0.06欧姆,其测量值为2e+9。 预计当前设置将非常低。 谁知道去哪里看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    我们的算法专家已联系,应尽快回复。