This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:逻辑引脚内部下拉电阻器1Mohm

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803, DRV8844, DRV8818, DRV8811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/633454/drv8818-the-logic-pin-internal-pull-down-resistor-1mohm

部件号:DRV8818
主题中讨论的其他部件:DRV8803DRV8844DRV8811

大家好,

我的客户正在使用DRV8803,DRV8844和DRV8818。 我们要检查为什么DRV8818逻辑引脚内部下拉电阻器为1Mohm,而DRV8844和DRV8803内部下拉电阻器为100kohm。 谢谢。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    DRV8818是DRV8811的较高版本,是产品组合中的首批设备之一。 DRV8811和DRV8818具有类似的1 MOhm下拉电阻值。 随着时间的推移,下拉电阻器已更改,以提供更高的抗噪性。