请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8711 大家好,
我的客户正在评估DRV8711。 当电机稳定时,他们希望将其设置为低功率模式。 从数据表中,芯片具有休眠模式,并进行一些说明。 数据表还显示我们可以使用ENBL禁用电机。 因此,我们要检查ENBL,芯片的哪一部分被禁用,功耗是与睡眠模式相比的水平。 (客户使用 微步进索引器)
当我们将芯片设置为休眠模式或ENBL时,如果我们再次设置回正常模式,电机是否会失去步进?
谢谢。
巴西
弗兰克