This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205EVM:需要DRV3205EVM的原理图和PCB文件

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205EVM, DRV3205-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/642652/drv3205evm-need-the-schematic-and-the-pcb-file-for-drv3205evm

部件号:DRV3205EVM
主题中讨论的其他部件: DRV3205-Q1DRV8305-Q1

大家好,

客户正在使用DRV3205EVM。

问题1:他需要 DRV3205EVM的原理图和PCB文件。

问题2:我们网站上的DRV3205-Q1数据表是否为完整数据表? 如果不是完整的数据表,则客户

还需要完整的数据表。  

问题3:客户使用DRV3205EVM-TMS320F28035EVM。2.8035万。 但是BLDC不能运行。

 对于DRV3205EVM,EN=3.3V,DRVOFF=GND,VDDIO=3.3V,ADREF=3.3V,ERR_N引脚没有任何错误输出。

 如果客户使用DRV8305EVM-TMS320F28035EVM,2.8035万,则BLDC可以正常工作。

 您是否支持此问题?

如果您需要客户的申请信息,我会向您发送电子邮件。

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    好的。 感谢您的回复。 我将等待专家的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    我认为我们已经通过电子邮件处理了这个问题,所以我将把这个问题标记为已解决。

    谢谢!
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Garrett,

    好的。 感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Garrett,

    我们还在研究一项新开发的DRV8305- Q1,发现EVM用户指南非常短。 遗憾的是,这个问题被"离线"加以澄清。 EVM上是否提供了可共享的更多信息(示意图,设计文档,DRV3205-Q1的功能安全文档)?

    此致,
    John