This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432EVM:测试问题

Guru**** 2353910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631884/drv8432evm-test-problem

部件号:DRV8432EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8432

我在  并行全桥模式下测试DRV8432EVM。 我发送了PWM_A=PWM PWM_B=0。

我发现PWM占空比 超过90%,电机不工作。

但是,我将PWM占空比设置为90%以下,电机运行 平稳。

为什么会 出现这种情况? 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adolf:

    使用的PWM频率是多少? 自举式电容器的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWM频率小于10kHz。
    bootstrap电容器在drv8432评估板上找不到其值。
    此Bootstrap电容器值或PWM频率是否不足?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adolf:

    低于10kHz多少? 请参阅数据表的7.3 .2.1 引导电容欠压保护部分。

    当您降低PWM频率并增加占空比时,请检查充电周期的输出。

    可以在用户指南中找到上限值: www.ti.com/.../slou291a.pdf 。上限值为.1uF,应该足够10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的输出PWM频率为100Hz。
    因此,当PWM频率低于10kHz时,我需要将Bootstrap电容器增加到10uF,对吗?
    或者我应该将PWM频率提高到高于10kHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adolf:

    目前最简单的方法是将PWM频率增加到>10kHz。
    增加引导帽还需要在GVDD_X引脚和GVDD电源之间增加串联电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我还有另一个问题。在这种情况下(在并行全桥模式下。 PWM_A=PWM PWM_B=0),我发现当我设置PWM占空比100 % 时,电机工作不正常。但100 % 电机下的占空比工作正常。此芯片应避免100 % 中的PWM占空比,还是会损坏芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adolf:

    100 % 占空比使用此设备可能很困难。 它更容易在100 % 附近运行,在该处,引导帽的小充电周期由PWM输入启动。

    请注意 数据表7.3 .2.1 引导电容欠压保护部分的第一段。

    充电周期的时间取决于上限值和启用高压侧输入的时间。