This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:TI的覆盖范围#39;s Lisense with Immersion

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/633038/drv2605l-coverage-of-the-ti-s-lisense-with-immersion

部件号:DRV2605L

大家好,

请帮助澄清我的客户BOE使用Immersion重新评级DRV2605L Lisense的一些问题,谢谢。  

1.如果客户将DRV2605L与特定的机械结构配合使用,客户是否需要为机械结构设计支付浸没费用?

2.如果客户在具有触摸功能的显示器产品中使用DRV2605L驱动程序,客户是否需要直接向Immersion付款才能销售其模块?

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin,

    我们不能对数据表中列出的内容进行更多的评论:  

    任何进一步的法律问题都应与Immersion讨论。