This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万:过流保护

Guru**** 2353800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/632397/drv11873-overcurrent-protection

部件号:DRV1.1873万

你(们)好

我想确认过电流保护和电流限制的功能。

根据数据表中CS引脚的描述,下面是一句话。

但我不清楚。

「电阻器的电压与由底部MOSFET电流转换的电压比较。

如果MOSFET的电流高,则该部分将通过关闭顶部PWM MOSFET并保持底部MOSFET打开,进入过流保护模式。"

1.

"电阻器上的电压与底部MOSFET电流转换的电压相比"中解释的跨电压是多少?

是否为CS针脚处的电压?

二.

如果底部MOSFET的电流高于设置为Ilimit = 6600/RCS的电流值,则设备将进入过电流保护模式。

如果过流保护模式工作一次,设备会发生什么情况?

输出电流是否受Ilimit值限制,输出电流是否保持为Ilimit流?

还是保持低电平输出?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Na na78,

      1.有关跨电压信息,我将返回给您。

      2.请参阅以下有关过流的信息

          '在过流保护期间,DRV1.1873万仅限制电动机的电流,它不会关闭操作。'

          '在电动机起动期间,过流水平增加到1.5 乘以RCS设置的值。 如果在启动过程中触发过流保护,则电机将无法启动。'

           此状态在数据表第11.http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv1.1873万.pdf页中

      如果您有更多问题,请随时告知我。

    谢谢!

    珍妮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Janet

    谢谢你。

    关于1,我期待您的回复。


    关于第2点,我有另一个问题。
    请让我确认以下内容。

    '在启动过程中,过电流水平增加到1.5 乘以RCS设置的值。'

    即,是否允许Ilimit x 1.5 在启动时流入电动机?

    例如,如果RC设置为3.3K,则3A可在启动时流向电动机。

    我的理解是否正确?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Na na78,

     1.关于跨电压: 有内部恒定电流源流过CS引脚和GND之间的电阻器连接。  电阻器上的电压将与从底部MOSFET电流转换的电压进行比较。

     2.是的。例如,如果RCS设为8.2K。基于方程式电流限制为6600/8.2K ~805mA,然后为805mA* 1.5 ~ 1200mA。 启动电流可达1200mA。

    如果 您有更多问题,请随时告知我。 谢谢你。

    再次感谢,

    珍妮特