This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:BOOSTXL-DRV8323RH

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/642747/boostxl-drv8323rh-boostxl-drv8323rh

部件号:BOOSTXL-DRV8323RH

你好,

我想将DRV8323RH用于我们自己的设计,并拥有和订购BOOSTXL-DRV8323RH来测试我们自己的应用中的IC。

但我无法从  BOOSTXL-DRV8323RH中找到技术信息,以避免 我们自己的设计出现错误。

问题是: 我能否从评估板上获取所有信息,例如:

Bomlist,原理图,打印布局。

提前感谢!

LEEN诉Rijn案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leen,您好!

    所有这些项目都应位于TI.com 上的"BOOSTXL-DRV8323RH Hardware Files"(BOOSTXL-DRV8323RH硬件文件)链接下:www.ti.com/.../BOOSTXL-DRV8323RH

    谢谢!
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    首先感谢您提供信息。
    其次,您可以提供有关如何轻松打开.Doc和.PrjPcb文件的提示。

    此致,

    LEEN诉Rijn案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leen,

    这些文件基于Altium。 Altium站点上提供了Altium查看器。 此外,文件可以导入到某些CAE/CAD工具中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我还有一个问题:

    我正在寻找  drv8323RH仿真模型,但我找不到它。

    您能告诉我是否存在,如果存在,我可以在哪里找到。

    此致,

    LEEN诉Rijn案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leen,

    此设备不存在模拟模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,这是一个遗憾,

    也许我很讨厌,但我仍有疑问。

    如果我从数据表中查看表5,如果查看输出,我会发现!PWM,而不是PWM (因此,反相输出)

    也许您可以对此发表一些看法。

    此致,

    LEEN诉Rijn案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leen,

    !PWM是Inha引脚的反向引脚。 当Inha为高时,GHZ为高,GLX为低。 当Inha较低时,GHZ较低,GLX较高。

    感谢您的提问。 该术语应在数据表中定义。 我们将在下一次更新中执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛

    首先我想使用DRV 8323RH,我想使用Asycnchronous 1 PWM模式,但问题是,它只能与SPI一起使用。 (很可惜)

    问题是:您是否有Arduino的SPI接口程序,因为我希望自己的主板使用SAM3X8E,同时也使用Arduino IDE。

    喜欢一些关于可能性的信息。

    此致,

    LEEN

x 出现错误。请重试或与管理员联系。