This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:关于电流控制PWM和步进频率

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631509/drv8825-about-current-control-pwm-and-step-frequency

部件号:DRV8825

您好,

 

关于DRV8825上的内部电流控制PWM频率,我的客户询问了一些问题。

他们的理解如下。

步进频率用于控制分度器逻辑。 分度器可在250kHz速率下高级。
 电流控制PWM频率用于调节输出上的电流。 最高可达30kHz。

(问题)

如果步进频率(分度器)用于250kHz频率,当前控制的行为如何?

电流控制(30 kHz)能否支持250 kHz速率的分度器?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao2199,

    (问题)
    如果步进频率(分度器)用于250kHz频率,当前控制的行为如何?
    电流控制(30 kHz)能否支持250 kHz速率的分度器?

    在250kHz时可以接受分度器(步进速率),但电流可能不会跟随分度器。

    在大多数情况下,不会使用如此高的步进率。 这种高步进率可能会有一些用途,例如在唤醒设备时将分度器设置为以前的状态。 例如:

    当输出被禁用且DRV8825处于休眠模式时,步进电机的最后一个位置是已知的。 一段时间后,DRV8825被唤醒以移动电机。 在启用DRV8825之前,可以在250kHz频率下发出所需的步数以设置电流。 启用设备后,电机应保持在同一位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick Duncan,您好!

    我对步进速率和PWM斩波器频率有相同的问题,当我们将DRV8825设置为32微步进模式时,然后向其发出40kHz (大于切频30kHz)脉冲,在这种情况下,步进电机的速度仅为375RPM。 但 根据我的理解,线圈电流由PWM循环调节,而微步进是通过步进脉冲改变的不同电流水平实现的,因此步进率应该小于PWM斩波器频率,那么会发生什么情况? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Liur,

    响应将取决于系统电压,电机电阻,电机电感和电机转速。

    DRV8825将根据索引表和VREF尝试驱动正确的电流量,但可能无法驱动。 要获得所需的电流,可能需要增加系统电压或降低微步进级别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick Duncan,您好!

    感谢您的反馈。 您能否帮助确认在DRV8825中PWM周期是固定还是变量(自动)? 如果PWM周期是固定的,我认为当其大于PWM频率(30kHz)时,电流斩波器将不能跟随步进脉冲,尽管电源电压或电机参数存在,因为一个PWM周期无法产生两个或更多不同的电流级别,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Liur,

    内部PWM时钟固定。

    确认步骤输入后,电流将更改为下一级别。 如果达到当前水平,衰减模式将在内部PWM时钟的剩余时间内开始。

    如果未断言步进输入,则电流将在整个PWM循环中调节。 如果确定了步骤输入,则将开始新的电流级别。