This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711充油泵的工作频率

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/632231/drv8711-operating-frequency-of-charge-pump-of-drv8711

部件号:DRV8711

亲爱的,大家好

客户想知道DRV8711的充油泵的工作频率。
似乎存在这样一个问题:在过去的产品中,充油泵的运行产生的噪音已成为问题。
请告诉我充油泵的工作频率。

谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michino-San,

    我们将很快进行调查并作出答复。 这可能需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    感谢您的支持。
    我将等待您的回复。

    谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,MIchino-San,

    过去出现过哪种类型的噪音?

    充油泵频率可能因负载而异。 频率可高达500kHz或低至~50kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,Rick-san,

    感谢您的回答。
    过去设备产生的噪音是EMI噪音。
    单个充油泵发生了这种情况。

    谢谢,Masami M.