This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:SO引脚的输出阻抗

Guru**** 2353820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629740/drv8701-output-impedance-of-so-pin

部件号:DRV8701

您好,

请告诉我SO针脚的输出阻抗。

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    输出阻抗因负载而异。

    从数据表的7.3 4部分:

    SO引脚可提供高达5 mA的电流。 如果引脚与GND短路,或者如果此引脚驱动的电流较高,则输出将充当恒流源。 在此状态下,输出电压不代表H桥电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    请问最大输出阻抗是多少?

    客户想要确定AD转换器是否接受此阻抗。

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    这个问题的进展如何?

    此致,
    Shimizu