This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205EVM:需要有关将EVM与TMS570lc43启动板配合使用的帮助

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205EVM, TMS570LC4357, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/642005/drv3205evm-need-help-to-use-the-evm-with-tms570lc43-launchpad

部件号:DRV3205EVM
主题中讨论的其他部件: TMS570LC4357HALCOGEN

您好,马达应用程序团队。

我最近收到了DRV3205EVM以及所需的工具和用户指南。

我有一个TMS570lc43启动板。

请帮助设置EVM,以便将其与TMS570LC43配合使用

谢谢

Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saurabh,

    已与我们的专家进行了联系。 我们目前正在度假,因此回复可能会延迟至周一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saurabh,

    DRV3205EVM GUI/固件设计用于 TMS570LS12X启动板,而不是TMS570LC43。 您是否有可用的TMS570LS12X启动板? 用户指南应涵盖使用EVM所需的所有其他设置。

    谢谢!

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Garrett,

    对于我们的应用,我们已将TMS570LC4357入围。 我们一定会将此控制器用于我们的电机控制应用。 因此,我们为同一台设备购买了启动板和HDK。 我们没有TMS570LS12的启动板,但我们有一个用于此器件的HDK。

    如果我们能在创建TMS570LC4357启动板的样例项目(感应式,无传感器和编码器)时获得一些帮助,我将不胜感激。

    我尝试修改了DRV3205EVM的无传感器样例项目的HALCoGen项目,但它不起作用。

    感谢您的帮助:)。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Garrett,

    请回复...

    谢谢
    Saruabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Saruabh:

    为DRV3205生成6个PWM信号的NHET组装代码也应修改。 IHS1引脚(DRV3205)由来自LS12x NHET1_20的一个PWM驱动。 如果使用LC43x启动板,则IHS1将由LC43x NHET1_2驱动。