This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605EVM-CT:其它执行器

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, DRV2605EVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631244/drv2605evm-ct-other-actuator

部件号:DRV2605EVM-CT
主题中讨论的其他部件:DRV2605

尊敬的各位:

我想使用由NIDEC制造的LD4-001D1执行器。

<产品信息>
LD4
・巨大振动:2.2 Grms
・体积小:15 mm a
・高速响应:4.3ms (0至0.2g)
・低谐振频率:150Hz

DRV2605能否驱动此执行器?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takao:

    请与Nidec核实此电机的状态。 我相信他们有一个新版本的电机将取代LD4。 如果BEMF电压太大,则DRV2605可能无法以闭环方式驱动电机。 我们绝对可以在开环模式下驱动电机。 我有较新的备用电机的样品,但我还没有机会测试性能。
    我可能也有LD4的样本,但我需要检查。 我将于2017年10月返回,届时我可以查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,

    感谢您的回复。
    我知道此设备至少可以在开环模式下驱动。

    如果您能检查一下,我将不胜感激。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takao,

    您可以使用DRV2605驱动LD4。 我刚刚用DRV2605EVM-CT测试了它,它可以正常工作。