This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:kHz切换功能和放大器;输入滤波器

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/632358/drv2700evm-hv500-khz-switching-capabilities-input-filter

部件号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他部件: DRV2700

您好,

我想使用DRV2700EVM-HV500在0V和400V之间切换14pF负载,理想情况下频率高于10kHz。

DRV2700数据表报告了20kHz的低增益带宽,但是,我理解EVM中的低通滤波器限制了最大频率。

使用EVM可以切换此负载的最大频率是多少?

是否可以修改滤波器的参数以向上移动3dB点,甚至绕过它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Alessia,

    压电控制台 是用于控制DRV2700EVM-HV500的软件,它使您能够将PWM输入频率从10 Hz调整到50kHz。 但是,EVM上的输入滤波器将衰减1 kHz到20 kHz之间的信号,使其与PWM信号有些相似,而大于20 kHz的信号基本上是DC。

    数据表的第7节详细讨论了输入过滤器。 EVM上的RC网络在1.75 kHz周围具有3dB点。 如果10 kHz的信号衰减太多,不适合您的应用,您可以修改输入滤波器(通过手动更换电阻器和电容),但我们不建议将3 dB点设置为超过5 kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Micah:

    感谢您的回复。

    如果可能的话,应用程序所需的输出信号应该会再现方波,所以我正在考虑修改滤波器以获得更好的响应。

    不将3dB点移动到5kHz以上是否有特定原因? 旁路怎么样?

    此致,

    Alessia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Alessia,  

    随着输出电压的增加,放大器的带宽因器件的性质而受到限制。 此设备在如此高的频率下可能无法达到400 V。  

    请注意,除了输入处的低通RC滤波器外,还有一个运算放大器集成器,用于平滑输入信号和控制输出电压。 输出控制反馈网络的虚拟接地,因此不应在不考虑系统其余部分的情况下对其进行修改。  

    您可以尝试扩展设备的使用限制,但在10 kHz时可能很难实现400 V输出。 请告诉我们修改输入过滤器是否满足您的要求。