This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:Iout中断

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639248/drv8885-iout-interruption

部件号:DRV8885

团队成员,您好!

我只想检查一下,您是否有测量数据或波形,说明当输出电流因中断而变化时,电机角度不会改变。

我的客户希望通过中断更改输出电流。 它们关注在发生中断和输出电流变化时电动机角度是否发生变化。 我们向他们解释,电机角度仅在时钟的上升边缘更改。 而且,他们完全理解这一点。

如果您有测量数据或波形显示,则在输出电流因中断而改变时,电机角度不会改变。
请与我分享这些数据。

此致,
Taka Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saito San,

    正在使用哪种类型的中断来更改输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的回复。

    当电机驱动器需要更大的功率在其应用中传输纸张时,

    中断发生在MCU上,MCU通过 RREF增加电机电流。

    此致,

    赛藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    请你回复我上次的回复。

    此致,

    赛藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saito San,

    在这种情况下,电机角度不应改变。

    当DAC发生变化且电流在一个绕组中发生变化时,可能会出现一个小的扭矩纹波窗口,但另一个绕组中的电流却不会发生变化。 如果一个绕组处于驱动状态,而另一个绕组处于关闭状态,则会出现此窗口。 在下一个驾驶循环开始时,此问题将得到纠正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对我的问题所作的善意解释。
    您是否有关于以下答案的任何测量数据或波形?
    >在这种情况下,电机角度不应改变。

    如果您有,请与我分享波形。

    此致,
    赛藤