This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:CSA可编程消隐功能

Guru**** 2353800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/632689/drv8305-q1-csa-programmable-blanking-feature

部件号:DRV8305- Q1

大家好,

我想知道使用CSA消隐功能的目的和实际好处。  

-实施空白功能的背景是什么?

-您能给我提供具有各种消隐时间的CSA输出波形吗?

我想 将CSA的输入/输出与各种空白时间进行比较。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tssuji-san,

    CSA消隐是可选的,默认情况下禁用。 如果PWM频率过高,可能需要禁用CSA消隐。

    启用或禁用FET时,使用消隐时间可使放大器忽略电流浪涌。 这有助于解决时间问题。

    抱歉,我们没有显示空白的任何CSA输出波形。