请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8323 主题中讨论的其他部件:DRV8301, TMS320F2.8027万F
下午好!
我有一个使用DRV8323S电机驱动器芯片的定制TMS2.8027万F,但在读取初始寄存器设置时,我看不到预期的响应。 例如,在下图中,在lab01b中的DRV初始化期间,2.8027万F发送寄存器0x03h的读取SPI命令,但响应为空。 (请注意,我们已对drv8301进行了自定义修改,用于drv8323芯片组)。 我可以看到DRV芯片将SPI miso线拉低,但根据手册,我希望看到非零初始寄存器设置。 我是否误解了手册中的寄存器设置,或者SPI通信设置中是否有错误?
感谢您的支持!
此致,
Chris