主题中讨论的其他部件: TINA-TI
我有一个类似的问题,在这个论坛上的前一篇文章: “DRV120 ROSC电阻器变化”(e2e.ti.com/support/applications/motor_drivers/f/38/t/52.9326万),不幸的是,讨论最后变成了秘密的,所以没有可用的解决方案...
不管怎样,我正在驱动一个24V 100mH电磁线圈,它需要170mA的启动电流和85mA的保持电流,DRV120,但我不能让它工作,所以它听起来不是很烦人。 我在所有峰值,保持和示波器设置中尝试了多个不同的电阻值,但没有正常工作。 PWM有时会变得非常不稳定,有时会比预期的要低得多。 例如,使用180k ROSC时,频率应根据数据表高于22kHz,但实际测量时为10.5 kHz (其他设置为Rhold 68k和Rpeak 68k)。
有什么想法导致了这种情况?