This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:1.8V时的模拟电压电平

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/632415/drv8323-analogue-voltage-level-at-1-8v

部件号:DRV8323
主题中讨论的其他部件:DRV8412

大家好,

我刚刚开始使用驱动芯片DRV8323进行原型设计,因为我在6年前使用DRV8412进行了设计,所以我希望在新设计中使用驱动芯片。

在数据表的第一页中,它写入“支持1.8 -V,3.3 -V和5-V逻辑输入”。 因此,没有关于此1.8V逻辑输入的进一步说明。 所以我有点困惑。

1,逻辑输入是否意味着所有数字输入? (CAL,ENABLE,Gain,IDRIVE,INHx, INLx,MODE,NSC,SCLK,SDI, VdS)

2,数字输出如何?

例如,根据数据表,参考电压参考电压Vref的范围应介于3V至5.5V之间。 此电压将为SPI块供电,因此SDO的输出将具有3V逻辑。 如果其它SPI输入具有1.8V逻辑,而一个SPI输出SDO具有3.3V逻辑,这对我来说会很奇怪。

或者参考电压Vref可以设置为1.8V,这不是作为建议条件写入的?

考虑1.8V电压是因为其紧凑的设计,其中将使用FPGA,而1.8V逻辑更受青睐。

感谢您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,王先生,

    1,逻辑输入是否意味着所有数字输入? (CAL,ENABLE,Gain,IDRIVE,INHx, INLx,MODE,NSC,SCLK,SDI, VdS)

    >>>这意味着CAL,ENABLE,INHx,INLx,NSC, SCLK和SDI。 如果使用增益,IDRIVE,MODE和VDS需要高于1.8V的电压。

    2,数字输出如何?

    例如,根据数据表,参考电压参考电压Vref的范围应介于3V至5.5V之间。 此电压将为SPI块供电,因此SDO的输出将具有3V逻辑。 如果其它SPI输入具有1.8V逻辑,而一个SPI输出SDO具有3.3V逻辑,这对我来说会很奇怪。

    或者参考电压Vref可以设置为1.8V,这不是作为建议条件写入的?

    >>> SDO和nFAULT为漏极开路输出。 需要外部上拉电阻器来设置MCU或FPGA接收的电压。 3V或5V时的参考电压对SDO或nFAULT的输出没有影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的回复。 我重新核对了您的回复数据表,现在对我来说更清楚了。

    因此,只有输出块需要Vref,这需要3V的最小值,仅涉及SOx信号。 SPI块可以兼容1.8V逻辑。

    另一点是新的:

    在数据表第62页,方程式11和12有一个小错误

    应为I > Q/t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,王先生,

    因此,只有输出块需要Vref,这需要3V的最小值,仅涉及SOx信号。 SPI块可以兼容1.8V逻辑。

    >>是的,正确。

    感谢您指出方程式11和12。 这将在未来的数据表更新中得到纠正。