This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:各种PWM模式

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/637861/drv8323-various-pwm-modes

部件号:DRV8323
主题中讨论的其他部件:DRV832X

在什么情况下或控制方法中,您会选择6-PWM,3-PWM,1 PWM或独立PWM? 由于内 置换向逻辑的简单性,我对3相BLDC应用和使用1x PWM的计划感兴趣。 只是想了解其他模式的使用。

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的提问! 让我试着为您提供一些帮助。

    6x PWM:这是BLDC电动机的传统控制方法,此控制模式允许六个输入中的每一个控制六个FET中的每一个。 如果您有使用离散栅极驱动解决方案的现有软件,则此模式最有用,因为您可以将现有代码与DRV832x栅极驱动器一起使用。 大多数新开发不使用6x PWM,因为它们可以使用3x PWM或1x PWM以更少的输入实现相同的电机控制。

    3x PWM:此模式主要用于正弦控制(或FOC型控制)。 三 个1/2-H桥接器中的每一个都通过一个输入进行控制,使每个1/2-H桥接器都能轻松地进行“高”和“低”控制。 但是,在正弦或FOC类型控制中,通常有相当大的MCU执行算法。

    1x PWM:此模式设计用于对BLDC电机进行简单的梯形控制。 对于最简单的控制,您可以将霍尔传感器信号直接绑定到1x PWM输入,并使用一个PWM信号控制电机。 梯形控制的 效率不会像正弦或FOC控制那样高,但不需要任何复杂的控制方法。

    独立PWM:此模式并非真正用于电机控制。 大多数用户在希望驱动输出上的多个电磁阀负载时使用此控制模式,因此他们需要独立FET控制来驱动高侧或低侧FET。

    谢谢!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    在1x PWM模式中,输入PWM的频率和占空比如何影响电流/速度?

    此致,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,

    感谢您的提问!

    电机速度与施加的电机电压成比例,这通过输入PWM的占空比进行控制。 因此,电机的速度与占空比成正比。 例如,在零占空比时,电机停止。

    输入PWM频率影响电机的平滑度。 任何具有低PWM频率(<10kHz)的设备都可能导致噪音和振动(特别是低于5kHz或低电感电动机)。 但是,由于开关损耗增加,高PWM频率会导致外部FET加热更多。 大多数情况下,选择20kHz至30kHz的输入频率是因为它高于可听范围,会导致流畅的电流调节,并且不会有太多的开关损耗。

    谢谢!
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 这是非常有用的信息。