This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872:故障信号触发

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872, DRV8816
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640512/drv8872-fault-signal-triggering

部件号:DRV8872
主题中讨论的其他部件: DRV8816

大家好,

我们在 设计中使用DRV8872。 我们选择此零件是因为故障信号功能,但它不像我们想象的那样工作。

我必须使用Isen引脚将电流限制设置为~1.2A,并且每当电流达到此限制时,我都期待出现故障信号。 但当故障信号达到电流限制时,其状态没有变化。

但当我移除电流限制并让其以3.6A的最大电流运行时,我能够看到故障信号,因为最小IOCP设置为3.7A。

我希望IOCP与电流限制值匹配,以便我们可以完全使用故障功能。 否则,只要存在低于3.6A的电流限制,我们就无法进入OCP状态。

你们能尽快为我澄清一下吗?

此致,

伊布拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ibram:

    当设备使用Isen引脚调节电流时,不会断言故障信号。 这不是过电流情况,被视为设备的正常操作。

    如果您希望设备在达到用户定义的电流级别时断言故障,请查看DRV8816。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的回复和建议。

    似乎DRV8816提供了我在DRV8872中所期望的功能。 您是否可以通过任何方式在DRV8872中引入该功能? 否则,请建议我使用与DRV8872占用空间相同的部件。 我也可以做一个半桥。

    此致,
    伊布拉姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ibram:

    该功能在DRV8872中不可用。 您可以创建一个电路来监控设备的粉碎情况,并使用MCU执行操作。

    以下是切碎器监控电路的示例: www.ti.com/.../slva858.pdf

    没有任何设备具有相同的占用空间和在达到电流水平时禁用输出的能力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

     www.ti.com/.../slva858.pdf中描述的示例(图4)似乎 仅在电机驱动器输入的PWM设置为100 % 时适用。 请确认。

    在我们的应用中,PWM将在50 % 至100 % 之间设置。  

    此致,

    伊布拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ibram:

    正确。 在100 % 上运行时,此功能有效。

    在许多应用中,电流调节可用于限制启动电流和停转电流。 一旦电机运行,电流就会大大降低。