请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8308 主题中讨论的其他部件: DRV8320
我想使用DRV8308驱动直流电动机以及BLDC电动机。 所以我想在 使用直流电机的情况下-我可以应用于UHP,VHP,WHP输入某些状态,以便使其作为直流电机的常规全桥。
我对吗? 它会起作用吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢你Rick。
我计划将一个DRV8308用于一个电机-直流或BLDC。 在多轴系统中,我将使用CAN总线将板连接到多轴管理器。
我选择DRV8308的原因-它负责换向算法。 它消除了 Clarke,Park,PID的负担-我必须学习所有这些,下一个设计将是更先进的驱动器。
需要理解的几点
1)使用基本正弦模式-意味着在寄存器0x03中设置basic=0?
我们有两种模式1.异步整流-低MOSFET -低电平。 同步整流 -低MOSFET -!我知道PWM需要同步整流-如何在寄存器中设置?
5)连接CLKIN或一些切换至FGINN_TACH的信号-据我所知,应该为该输入计时,以便信号出现在MOSFET栅极上?