This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801:DRV8801PWP和DRV8801PWPR之间的区别

Guru**** 2353990 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/632523/drv8801-the-difference-between-drv8801pwp-and-drv8801pwpr

部件号:DRV8801

您好,

  DRV8801PWP和DRV8801PWPR之间有何区别?

当订购IC时,它将返回具有不同代码的相同IC。 是否有阅读这些代码的指南? (代码是指DRV8801之后的后缀)

此致,

C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Can,

    PWP是包装类型。 PWP后缀表示HTSSOP软件包。 就我们的设备订购选项而言,您可以购买整卷设备,也可以只购买一段磁带。 PWPR选项是一卷2000个单位。 PWP方案只有90个单位,我认为 只是一个磁带。

    查看此设备(WQFN)的RTY选项,DRV8801RTYR将以3000卷装,而DRV8801RTYT是250卷装的磁带。 所有这些信息都在"封装选项附录"中的数据表末尾。