请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0975万 尊敬的所有人:
我 使用速度功能 来驱动 电机, 电压信号 是我设置的1900r/min,但 实际上 我测试电机是1860r/min--1950r/min,1950, 所以你能帮 你解释 结果的原因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我 使用速度功能 来驱动 电机, 电压信号 是我设置的1900r/min,但 实际上 我测试电机是1860r/min--1950r/min,1950, 所以你能帮 你解释 结果的原因