This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:电机的EMI

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629400/boostxl-drv8301-emi-from-the-motor

部件号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他部件:MOTORWARELAUNCHXL-F2.8069万M

您好,

我正在设计一个BLDC电机驱动器,它带有BOOSTXL-DRV8301套件和LAUNCXL-F2.8069万M板。 我没有修改电路板,我可以使用示波器测量PCB上所有位置的电压峰值。 只要我启用驱动器上的门-信号,接地和5V/3.3V总线就会产生噪声峰值,即使此时电机不旋转。 实际上,电机是否旋转并不重要-如果启用了安全门,信号会发出噪音。 如果我测量驱动器降压转换器上的3.3V总线,则HSD峰值达到5.5V振幅。 但是,我可以顺利旋转电机,并顺利完成Motorware实验室,直至12a,没有任何问题。 电源是32V开关PSU,其输出在示波器上非常干净。 奇怪的是,当我将探头靠近电机外壳(铝质且未接地) 1英寸时,它开始测量脉冲信号。 当我触摸机柜时,信号获得与PSU电压相等的适当振幅。 如果我将电动机外壳接地,则峰值会变得更糟。 我怀疑用电压探头测量信号是否正确,因为如果我真的在所有地方都得到这些峰值,那么我会在微控制器上遇到许多错误中断,比如重置事件等,我不会这样做,因为我能够在电机旋转数小时而不会出现任何问题。 当我禁用门时,示波器上的一切都变得非常好。

请给我一些指南,说明在遇到电压峰值和电机诱导EMI的实际问题时应该怎么做。

最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我意识到地面上的信号峰值也是相同的,因此从微控制器的角度来看-信号必须相同且清晰。 我的意思是-如果我在地面上有1V的峰值电压,在3.3V总线上有1V的峰值电压(同时),这仍然是3.3V (参考地线)。

    如果您给我一些关于"生活"噪音的提示,以及我可能采取的测量方法来保持信号清晰安全,我将非常感谢。

    最佳,
    Georgi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Georgi,

    感谢您继续调查并确认同时出现接地峰值。

    系统中始终会有一些噪音,但务必将示波器接地连接到靠近待测点的接地。

    此外,我还看到过示波器接地无效或电源和示波器连接到不同系统接地的情况。
    将示波器底盘接地和电源接地连接在一起有助于解决问题。

    请您检查一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Duncan,

    是的,我可以确认将示波器连接到测量点附近解决了问题。 我还犯了另一个错误-编码器PCB被拧到电机外壳上,而不知怎么地,接地板与铝外壳接触(可能太紧了凸耳)。 现在,信噪比似乎很好。

    最佳,
    Georgi