This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:n重置释放以激活时间

Guru**** 2361680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/643051/drv8842-nreset-release-to-activate-time

部件号:DRV8842

大家好,

我的客户询问我从nReset版本恢复需要经过多长时间。
请您帮忙吗?

此致,
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wasa-san,

    我们将进行调查。 这可能需要几天时间,最多只能是一个典型值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    好的。 当您获得结果时,请告诉我。

    此致,
    Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wasa-san,

    通常需要从11us到21us才能启用nReset版本的输出。 该值因内部电路而异。

    禁用输出需要相同的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    谢谢!

    此致,
    Nobuhiko Wasa