This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8813:通过nReset进行PWM控制

Guru**** 2362230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/642927/drv8813-pwm-control-by-nreset

部件号:DRV8813

您好E2E:

我喜欢使用nReset对xENBL进行短路连接,以保存MCU的GPIO。
这是否可行?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    您打算对两个引脚(xENBL和nReset)进行PWM还是使用内部电流调节?
    如果您使用内部电流调节,这应该有效。
    如果您打算对引脚进行PWM,我们必须确认设备是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    从nReset到启用/禁用输出(从11到21us不等)的延迟远远长于从xENBL到启用/禁用输出(从1到1.5us不等)的延迟。

    如果您打算同时对xENBL和nReset进行PWM,建议不要将两个引脚连接在一起。