This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:UVLO位

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/642940/drv8704-uvlo-bit

部件号:DRV8704

您好,

我们的客户使用DRV8704,检查UVLO功能。

当VM的电压降至UVLO阈值以下时,它将停止所有FET,UVLO位已设置且nFAULT引脚为低电平。

客户确认工作正常。  

当虚拟机电压上升到UVLO阈值以上时,操作将恢复,nFAULT引脚为High (高),但UVLO位为

不清楚。

是否需要将'0'写入UVLO位以进行清除?

在数据表中提到UVLO位为只读。

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    是的,必须写入0才能清除该位。 数据表的D版指出:

    0:正常操作
    1:欠压锁定
    将'0'写入此位以清除故障并恢复
    操作
    在睡眠模式下无法清除UVLO位
    虚拟机完成后,操作将自动恢复
    上升
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick-san:

    感谢您的回复。
    我建议客户按照表11操作。

    是否可以更新数据表?
    客户混淆了正确的描述部分7.3 .9.4 和7.5 .1.8。

    谢谢!
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    我们将在将来的更新中更正此问题。 感谢您的评论。