This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:在时钟频率模式下使用120°3霍尔换向的情况

Guru**** 2350880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631009/drv8308-using-case-of-120-3-hall-commutation-in-clock-frequency-mode

部件号:DRV8308

您好,

我的客户正在时钟频率模式下使用120°3霍尔换向的DRV8308。


问题1:使用120°3霍尔换向时是否使用了以下寄存器?
 -SPDREVS
 -MINSPD
 -SPEEDTH

问题2:LOCKN信号是否使用120°3霍尔换向操作?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    我们将很快进行调查并作出答复。 这可能需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    问题1:使用120°3霍尔换向时是否使用了以下寄存器?
    -SPDREVS
    -MINSPD
    -SPEEDTH


    LOCKN信号是根据所有换向模式的这些寄存器生成的。
    因此,应将这些设置为LOCKn,以指示速度锁定状态


    问题2:LOCKN信号是否使用120°3霍尔换向操作?

    所有换向模式都生成LOCKN信号