请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用MN7005 KV115 BLDC电机和TI C2000微控制器和 Code Composer Studio。
在运行电机的最初阶段,我随机遇到一些问题,这些问题通常通过重新初始化系统来临时解决。 但我想解决这些问题,以使实验设置保持稳定:
1)马达方向随着开始移动而随机变化。 通常,电机以相同的设置反向运行。 (一旦启用系统)
2)此外,使用相同的设置和输入命令(恒定电流值),电动机扭矩明显较弱。
我假设在启动过程中存在一些换向问题,但无法清楚地说明这是什么以及如何解决。
如果你们中有任何人曾经报告过类似的问题,或者知道有什么建议可以提供,请告诉我。
非常感谢。