请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM4.858万 在“线程: LM4.856万”中讨论的其它部件
亲爱的社区
我想制作一个目前只能使用LM4.858万或LM4.856万驱动负载的应用程序。 尽管如此,我还是更喜欢集成升压转换器始终处于最大电压的情况(H类放大器不是这种情况)。 目前我正在单端输入配置中使用它。 我目前正在考虑是否可以在输入端(在IN+或IN-)为放大器提供DC偏移,因此我必须在输入端移除DC耦合电容器。 我希望这将在输出时为我提供DC偏移。
您认为这样的配置是可行的还是不允许强制输入共模电压?
感谢您的帮助和诚挚的问候