This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:从DRV8305N替换为DRV8.3055万

Guru**** 2362230 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, DRV8305-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/642275/drv8305-q1evm-replace-to-drv83055-from-drv8305n

部件号:DRV8305- Q1EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8305

你(们)好

我们将评估DRV8.3055万。 我们将在DRV8305-Q1EVM上从DRV8305更换为DRV8.3055万。


但是,我认为我们需要修改某些组件才能在EVM上运行DRV8.3055万,而不是DRV8305N。 (特别是VREG销周围的组件。)

对于费用,VREG由默认EVM上的外部LDO提供。
要替换为DRV8.3055万,我们还需要从3.3V LDO上卸下R34,它是路径的串行电阻。

您认为正确吗? 如果是,我们是否需要任何其他修改?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamamoto-san,

    将设备更改为DRV8.3055万的目标是什么? 可能还有其他需要解决的问题,例如VREG/VREF的二极管保护不再保护MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    感谢您的支持。

    目标是评估和查看从DRV8305更换到DRV8.3055万后的操作。 我们的客户更喜欢DRV8.3055万而不是DRV805。 因为DRV8.3055万具有内部LDO (VREG)。

    如果我们更换为DRV8.3055万,外部组件是否有任何变化?

    此外,我们还遇到了接口(USB)无法连接的问题。 (错误消息如下所示)

    此错误是由什么引起的?

    请就此问题提供任何建议。

    此致,

    山本浩二